This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:活动状态下的 VO 范围

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765933/sn74lvc16t245-vo-range-in-active-state

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 要求对 Vo 范围进行一些澄清。

数据表(VI/O 行)中的 EC 表显示的信息不清晰。

VI/O 标签应为 Vo (Voutput)、否则 Vin 电压将受 Vcco 限制、而 SN74AVC16T245等其他 DS 使用 Vo 标签指定 thar 行。

此外,即使在3V (Vccin)供电时,部件也能耐受5V 电压吗?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    是的、为了清楚、建议的运行条件应该在 ACTIVE 状态/TRISTATE 中读作 Vo、而不是 VIO;因为它们具有 Vcco 的最大规格。
    数据和控制输入具有过压容限、如数据表特性部分所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的澄清。

    此致、
    Domenico