This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC 帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771287/plc-help

主题中讨论的其他器件:AFE032

我需要找到一个从零级向上了解 PLC 的区域。

我对这些器件一无所知、但如果我能够了解它们是什么以及它们可以做什么、我想我可能会使用这些器件。

很抱歉、我没有列出器件、我需要先学习。

此致、

销杆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、  

     由于 TI 不生产 PLC、而是为那些设计和制造 PLC 的公司提供组件。  话虽如此、我们确实有一些 PLC 设计说明和参考设计、因此这可能是了解 PLC 基础知识的良好起点。  这将是一个很好的起点: http://www.ti.com/solution/plc-controller ,您可以在 TI.com 上进一步搜索,以获得有关 PLC 设计的更多见解。

    感谢您使用 E2E、希望您能从这些参考文献中充分了解 PLC 设计。  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好、 这对我来说有点太高级了。  感谢您的回复、我将为该网站添加书签以供将来参考、但是、我需要了解该设备是什么、在某些情况下它将执行什么操作以及如何为其编写程序。

    我希望有一本关于这个主题的书,从0级开始,然后慢慢地工作,用它来做我的事情。

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、

    如前所述、PLC 是一种产品设计、而不仅仅是一个 IC。  一个很好的基本理解可能是从我们的工厂自动化参考设计概述开始:  www.ti.com/applications/industrial/factory-automation/overview.html ,向下滚动到-CPU (PLC 控制器),选择小型可编程控制器,然后单击数字处理块以获得概述。

    除了在网络上搜索 PLC 信息、这是我们为 TI 参考设计提供的最基本的信息;您必须通读此信息并提取适合您的内容。  

    此外、我假设您一直在参考 PLC =可编程逻辑控制器、而不是 PLC =电力线通信、例如 AFE032提供的、对吧?   www.ti.com/product/AFE032/description。

    此致、

    ~Leonard