This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:参考原理图或成功原理图

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A, TS3A44159, TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764977/txs02326a-reference-schematic-or-successful-schematic

器件型号:TXS02326A
主题中讨论的其他器件: TS3A44159、 TXS4558

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、您能为 我们提供 TXS02326A 参考原理图还是成功的原理图吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    我们没有专门针对此器件的任何参考原理图或应用手册。
    数据表中给出的功能图可用作参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、我们的源 SD 卡没有 I2C、只有信号的 RST/CLK/DAT/PWR、我们是否仍可以使用 TXS02326A?

    如果是,我是否知道如何切换 SIM 卡?

    如果没有、是否可以共享另一个解决方案? TS3A44159或?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    Ts3A44159只是一个模拟开关、不提供任何转换或驱动器。

    TXS02326A 具有2:1开关和双电源、可对 SIM 卡信号进行电压转换。

    您可以考虑将 TXS4558用作双 SIM 卡电平转换解决方案。