This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT74:开关特性与温度间的关系

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT74, SN54HCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764089/sn74hct74-switching-characteristics-vs-temperature

器件型号:SN74HCT74
主题中讨论的其他器件: SN54HCT74

在 SN74HCT74的数据表中、第4页显示了"在推荐的自然通风工作温度范围内"的表格。 有三列、包括"Ta = 25°C"、"SN54HCT74"和"SN74HCT74"。

我知道、每个"SNxxxxxxx"列都显示了整个温度范围(-55 ~ 125°C 和-40 ~ 85°C)的最大开关时间、"TA"给出了室温(25°C)的典型和最大值、 但是、是否有图显示温度变化如何改变开关时间? 或者至少有一些基本的东西、比如开关时间会随着热量的增加或减少?

这是我要查看的数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *复制和粘贴错误:我是要将表称为"在推荐的自然通风工作温度范围内的开关特性"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、
    通常、旧器件上没有任何详细信息。 我可以在明天返回工作时查看 char 数据、看看我们是否有什么东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、
    我没有找到任何类似温度范围内延迟图的内容、但我确实找到了非常相似器件的一些详细特性数据。 HC (T)系列器件的温度变化不大。 我看到、随着温度从-40°C 上升到+85°C、延迟增加了1至2ns。

    请注意,数据表上的范围是我们可以保证的唯一限制--如果您计算的延迟始终与今天相同,则情况可能并非如此。 只要这些数字仍保持在数据表规格范围内、制造方面的变化就会改变这些数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    谢谢-只要知道温度升高的延迟就会很有帮助。 因此、假设"开关特性"表(在数据表 I linked 中)中显示的最大值是针对温度上限(+85C)是正确的吗? 例如、对于+25C 时的5.5V VCC、CLK 到 Q/Q'的最大值为25ns、但+85C 时的最大值为31ns?

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、列出了绝对最差情况下的最大值-即延迟+温度变化过程中变化最差的器件。 正如我说过的、我只看到过大约1ns 的温度变化、因此典型值为15ns 的器件应在整个温度范围内从大约14ns 转变为16ns (典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    请参阅此链接的图3-22:

    www.next.gr/.../Digital-CMOS-Circuits-Tutorial-page-4.php

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 此外、我不确定是应该在这里询问这个问题、还是应该启动一个新线程、但当 Q 为低电平时、您知道 Q 和 GND 引脚之间的电阻是否有任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这可以通过数据表的规格进行估算:

    示例:

    在 IOL = 4mA 且25°C 时、典型输出电压为0.17V。 因此、输出级 NMOS-FET 的导通电阻约为0.17V/4mA = 42.5R。

    Kai