This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用移位寄存器 SN74HC595DR 驱动段 LED

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771304/segment-led-driving-using-shift-register-sn74hc595dr

主题中讨论的其他器件:TPIC6C595

使用 SN74HC595DR 移位寄存器、我们将以大约70Hz 的频率驱动7段显示屏和开关。

电源电压= 5V

开关频率= 70Hz

串联电阻值= 39欧姆

串联电阻器上的峰值压降为1.2V

每通道电流- 30.7mA。

8通道上的电流- 245mA

但是、根据 每个通道的绝对最大额定值、35mA 和来自所有通道的总电流仅为70mA 连续电流。

请建议或提供有关每通道开关电流能力和总开关电流的详细信息。

此致

阿鲁穆鲁甘 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arulmurugan、

    建议在5V 电压下的输出电流不超过6mA。使器件接近绝对最大额定值可能会损坏器件或影响可靠性。 我不建议使用该器件直接驱动7段、而是添加缓冲器以提供更大的驱动强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此类高电流、您需要电源逻辑器件、例如 TPIC6C595。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arulmurugan、

    您还可以参考以下有关使用移位寄存器进行 LED 驱动的 TI 参考设计: