This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125-Q1:VOH -IOH、VOL - IOL

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771329/sn74ahct125-q1-voh--ioh-vol---iol

器件型号:SN74AHCT125-Q1

请发送以下图表(如果有)。

 VOH - IOH

2.容积- IOL

我们的客户不仅需要低于测试条件的上述信息。

e2e.ti.com/.../VOH_2D00_IOH_2C00_VOL_2D00_IOLpptx.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我没有这方面的支持数据。 但是、下面的两个常见问题解答可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图形可在以下应用报告中找到:

    《5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性》(文献编号:SZZA008)
    3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA010)
    2.5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA012)