This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406E:SN74AVCA406E 的 Vcca 和 Vccb 限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCA406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771131/sn74avca406e-restriction-of-vcca-and-vccb-of-sn74avca406e

器件型号:SN74AVCA406E

大家好、团队、

我的客户 以前使用过 SN74AVCA406、但他们希望更改为 SN74AVCA406E。

 SN74AVCA406数据表对 Vcca 和 Vccb 电压电平有限制。   

VCCB >= VCCA

  是否仍是 SN74AVCA406E 的必要要求? 因为     我们在 SN74AVCA406E 的数据表中没有发现类似的限制。

感谢你的善意帮助。

Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还想了解 SD3.0转换解决方案电源多路复用器的以下器件型号、该器件型号来自以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/548822?SDIO-3-0-Range-Extender/

    如果有详细的方框图、它将非常有用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    让我来看看、并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    在 SN74AVCA406E 上、Vccb 电源不受限制大于或等于 Vcca。

    此外、这里应该注意的是、由于数据表中列出了95MHz fmax、因此 SN74AVCA406E 上不保证 SDR50模式。
    如果您需要其他信息、请告诉我。