This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:需要另一个器件来替代 SN74LVC1G07

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765925/sn74lvc1g07-need-another-device-to-replace-sn74lvc1g07

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

大家好、

 我的客户使用 SN74LVC1G07将1.8V 转换为3.3V 电平位移。

但我的客户犯了一个错误、他给 电路板上的 SN74LVC1G07提供了3.3V 电源。 它应该提供一个1.8V 电源 (当电源=3.3时、1.8V<高电平输入最小电压= 2V)、  当输入=1.8V 时、它不能工作并且没有输出。

我们是否有另一个器件引脚2引脚来替代 SN74LVC1G07?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开漏是一项要求、还是只是将其用于转换?

    如果不是要求、我建议使用 SN74LV1T34。 该器件具有相同的点、在3.3V 电源下可从1.8V 转换为3.3V。