This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:加电

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771085/sn74axch8t245-power-up

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH16T245、

尊敬的团队:

是否可以在不进行电源排序的情况下将 OE 直接接地?

sn74avch16t245也是正确的吗?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    如果需要始终启用器件、OE 可直接连接到 GND 引脚。 将其连接到 Vcca 是可选的、仅当 IO 端口需要在电源引脚稳定之前处于高阻态时才建议使用。
    AXCH 和 AVCH 器件(和 LVCH)都是如此。
    您是否有关于 SN74AXCH8T245的用法或背景的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的快速响应。
    我们昨天已经查看了数据表、很难理解将 OE 连接到 VCC/GND 的结果。
    感谢您的澄清。

    该器件的用途是在两个器件之间转换总线电平。

    此致、
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 NIR。