This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC14:有关可订购器件 p/n 的问题

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771453/sn54hc14-question-about-orderable-device-p-n

器件型号:SN54HC14

尊敬的所有人:

我对 SN54HC14可订购器件 p/n 有疑问:

"84091012A"和"SNJ54HC14FK"有何区别?

它是否与组件的"鉴定"相关?

提前感谢。

此致

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    这两种器件可订购产品之间没有差异。

    该器件是两个器件型号的双符号。

    SN 编号是 TI 的器件名称、而另一个是 DLA SMD 编号。

    此处是器件标识信息: (您可以从产品文件夹中的"立即订购"选项卡中获取此信息。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、
    两个 p/n 标识了同一组件?

    谢谢
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 它们是相同的器件。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很明显。
    非常感谢
    此致

    Stefano