This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电压电平

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771256/txs0108e-voltage-level

器件型号:TXS0108E

您好!

我希望确认该器件的工作方式:

假设我们在 B 侧设置了 TXS0108E、在 A 侧设置了3.3V、如果我们在 B 侧开始为低电平、 在 B 侧通过 VIH 的2.9V 标记之前、A 侧不会变为高电平、反之亦然、从高电平变为低电平、或者0.15V 和3.3V 之间的区域是否存在信号仍然可以在低电平和高电平之间切换而不保证的区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    TXS 是一款无源转换器、在输入侧处于低电平状态期间、输出跟随输入、一旦 OneShot 检测到从低电平到高电平的转换、输出端的状态将从低电平切换到高电平、

    请参阅以下 TXS 指南:

    您可以在此处观看 LSF 视频:

    除了 OneShot 边缘加速器电路外、它们与 TXS 器件类似。 OneShot 电路的阈值电平约为 Vcc/2、因此它围绕该电压电平切换状态。 例如、对于1.8V 输入、大约0.8-0.9V、输出状态从低电平变为高电平、反之亦然。