This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT18512:TDO 的驱动强度和内部上拉电阻

Guru**** 2950190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771155/sn74lvt18512-drive-strength-of-tdo-and-internal-pull-up

器件型号:SN74LVT18512

TDO 管脚的驱动强度是多少、是否有内部上拉电阻? 数据表中没有这样说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDO 具有32mA IOH 和64mA IOL 电流驱动强度。
    如第4页的端子功能表所述、OE、TMS、TDI 引脚上有内部上拉电阻器。

    如果您有此器件的应用图、请告诉我。