This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:逻辑电平与温度间的关系

Guru**** 2931320 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771192/sn74avc4t245-logic-level-vs-temperature

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他部件:TMS320C6655SN74AXC4T245

客户的 TMS320C6655出现冷启动问题。  我们已确定并解决了该问题、但客户需要处理现场设备。

TI 能否为 SN74AVC4T245电平转换收发器提供逻辑电平(VIL、VIH、VOH 和 VOL)与温度间的关系图/数据?  我们注意到器件行为已从25C 转变为-20C。  我们了解温度关系非常重要。

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能否解释一下器件行为的偏差?
    我们预计器件行为会随温度变化、因此数据表规格具有在整个温度范围内提供的最小/最大值。 器件是否未通过最小值/最大值?
    我们最近将 SN74AXC4T245器件推向市场、客户是否会考虑这种情况而不是 AVC4T245? 请告诉我。