This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:Vcc=2.4V、Vcc=2.5V 或 Vcc=2.7V 时为 VT+和 VT-

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765903/sn74ahc1g14-vt-and-vt--in-case-of-vcc-2-4v-vcc-2-5v-or-vcc-2-7v

器件型号:SN74AHC1G14

大家好

如果我们问 SN74AHC1G14、您会介意吗?

  Vcc=2.4V、Vcc=2.5V 或 Vcc=2.7V 时、Vt+和 Vt-的最小值和最大值是多少?
如果您有这些数据、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本