This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建立时间和保持时间

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771031/setup-time-and-hold-time

尊敬的团队:

我想知道为什么设置时间操作系统比保持时间更长。

保持时间可以为负或零

此致  

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    请具体说明您所指的器件。  如果您有数据表中的示例、请同时突出显示您询问的页面和参数。

    谢谢、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    感谢你能抽出时间。
    上述问题在采访中被询问给我、我无法回答。
    如果你能帮我找到答案、那就很好了

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    我很乐意回答、但我不清楚问题是什么。  您正在询问保持时间和设置时间之间的关系、对吗? 但是、使用哪种类型的器件以及什么技术呢?  

    例如,您是否询问有关锁存器的信息,如 SN54LS73A ?   

    以及什么技术?  AC、ALS、HC、LVC、F、 等等?  

    或其他类型的电路? 请提供更多详细信息。

    谢谢、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    这是一个电话轮
    首先他们问我设置和保持时间的定义、我回答了。
    然后他们问上述问题"为什么设置时间比保持时间长。"-我没有答案。
    "是保持时间可以为负或零"-我没有答案。


    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    请参阅应用手册:
    www.ti.com/.../szza036c.pdf
    有关设置和保持时间的答案、请参阅第48页。