This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH244A:输入电压上升时间和下降时间

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCZ244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765464/sn74lvch244a-input-voltage-rise-time-and-fall-time

器件型号:SN74LVCH244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVCZ244A

您能否分享输入电压电源引脚 VCC 的上升时间和下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubin、

    Vcc 电源引脚的斜升/斜降速率没有相关规格。
    根据数据表中的建议运行条件、输入信号的转换率必须为10ns/V。

    在达到有效 Vcc 电平之前、有不同类别的器件具有2级隔离功能、可在输出端启用高阻抗。
    以确保 Vcc 必须以特定的最小速率斜升。 例如、在 SN74LVCZ244A 中、最小 Vcc 斜升速率为150uS/V