This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:VCCB

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770978/sn74alvc164245-vccb

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245

您好!

SN74ALVC164245中的第7个引脚是否与第一组的 VCCB 相关?

第18个引脚与第二组的 VCCB 相关吗?

 

我有一个疑问。

 

我能否为第7个引脚(第一组)提供5V 电压、为第18个引脚(第二组)提供3.3V 电压?

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    否 该器件具有多个 Vccb/Vcca 和 GND 引脚。
    根据您在此处的查询、第7和第18个引脚必须连接到单个电源(3.3V 或5V)、类似地、Vcca 必须连接到单个电源。
    您使用 SN74ALVC164245的具体原因是什么? 您还可以考虑使用 SN74LVC16T245、而不是具有完全可配置的双电源轨的 SN74ALVC164245。