This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:输入阻抗@Vcc=5.0V

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765433/sn74lv14a-input-impedance-vcc-5-0v

器件型号:SN74LV14A

大家好

如果我们问 SN74LV14A、您会介意吗?

 如果 Vcc=5.0V、输入阻抗是多少? 5V (VCC)/12mA (IOH)?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    我有点困惑--你想知道输入阻抗是如何根据输出电流变化的?

    这是一个 CMOS 逻辑门-根据数据表中给定输入端的泄漏电流、输入阻抗将始终非常大:

    输入电容(接地的典型值): 2.3pF、在 Ci 时在数据表中给出

    MΩ 电阻(最小值、接地):5.5m Ω、根据数据表值 II 和电源电压计算得出

    这两个值都与输出电流无关。