This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICPAL22V10Z-25C:需要更换 TIBPAL22V10ACNT 的部件。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TICPAL22V10Z-25C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764867/ticpal22v10z-25c-replacement-part-for-tibpal22v10acnt-needed

器件型号:TICPAL22V10Z-25C

您好、TI、

我`m 搜索 替换器件。

它应该取代已经过时的 TIBPAL22V10ACNT。

我找到了 TICPAL22V10Z-25C。

 这是否可以替代形状、安装和功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个器件可以执行相同的功能。
    编程和时序会有所不同、因为它们是不同的技术。 我认为 TIB 保险丝文件不能在 TIC 器件上使用。 TICPAL 器件具有可更改保险丝文件的增强功能。 例如、TICPAL 器件具有 turbo 模式、而 TIBPAL 器件没有。
    需要对时序和编程进行分析、以确定它是否能够满足系统需求。


    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这解析了我的答案。