This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SDIO SDCard 问题

Guru**** 2972200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770541/txs02612-sdio-sdcard-issue

器件型号:TXS02612

大家好、

使用 TXS02612将 FPGA 电压电平(2.5V)转换为 SD 卡电压电平(3.3V)时、FPGA 和 SD 卡插槽出现问题。

我们使用您的器件开发并成功测试了多个原型(相同的布局/原理图)、但遗憾的是、现在该解决方案似乎不再起作用。

相同的 SD 卡在旧原型上引导不适用于新原型、此外、在新原型上、不同的 SD 卡会导致不同的行为(有时引导不会)。

通过分析物理层电压电平没有明显的差异、您是否知道器件布局/行为中可能会导致此问题的一些变化?

你有什么建议吗?

谢谢

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    据该文章说,它以前一直在工作,现在却不在工作。
    较新的 SD 卡是否具有更快的规格? 由于 TXS02612仅支持高达60MHz 的频率、对于所有较新的 SD 卡标准而言、速度不够快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这些器件于2008年发布、我们没有对器件进行任何设计或布局更改。 因此、器件不太可能导致系统故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复。

    此致
    Fabio