This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:Vcc = 3.3V 时的 SN74LVC157A IOH 电流

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764921/sn74lvc157a-sn74lvc157a-ioh-current-with-vcc-3-3v

器件型号:SN74LVC157A

大家好、

当 VCC = 3.3V 时、您是否有 SN74LVC157A IOH 电流的数据? 谢谢!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我建议查看以下常见问题解答:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、现在非常清楚。  

    RDS、

    Alex