This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102是否可用于用 uBlox SARA-G340 (仅限 TXD 和 RXD 线路)替代 SN74AVC2T245

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770221/txs0102-can-txs0102-be-used-as-a-replacement-for-sn74avc2t245-with-a-ublox-sara-g340-txd-and-rxd-lines-only

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXB01022N7001T

您好!

我正在尝试更换 uBlox 推荐的器件、并想知道 TXS0102是否是正确的替代器件、以完全避免方向引脚电路。

我感兴趣的电路如下(复制自 uBlox SARAA-G340集成手册第130页):

非常感谢您的评论。

谢谢

AJS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AJS、

    它们不是引脚对引脚兼容的、但您可以使用 TXB0102来实现这一点。 对于其参考原理图中使用的器件、方向引脚可直接连接到 GND 或 VCC 以实现固定方向。 这使得电路更加简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJS、

    您还可以考虑将2个2N7001T 用作单向1.8V <>3V 转换器。 DPW 采用0.64mm2封装、即使其中2个也能节省布板空间。

    此处所示的表46不应说单向电压转换器;因为 AVC2T245具有2个 DIR 引脚来控制信号流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Shreyas。 这正是我想要的:-)

    我认为这样的事情可能会起作用吗? U_表示处理器端在3.3V (Vcc)下工作、D_表示 Sara 器件在1.8V 下工作。

    对于第一个电路、处理器在端口 A 上传输、而 SARA 在端口 B 上接收

    在第二个电路中、Sara 在端口 A 上传输、而处理器在端口 B 上接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJS、

    是的、这看起来不错。 我正在编写一份应用手册、介绍 UART 和其他接口、这些接口可能会使用即将发布的2N7001T 器件。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 再次感谢大家。 祝您好运。 一定会读它:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 AJS、祝您好运。