This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:DSF 封装的热性能数据

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764482/sn74lvc1g08-thermal-data-for-dsf-package

器件型号:SN74LVC1G08

我们将使用主题器件的 DSF 封装。  数据表未提供此封装的热性能数据。  请为此封装提供结至外壳热阻(θJC)、结至电路板热阻(θJB)、结至环境热阻(θJA)、最高结温(Tjmax)和最大热像设计功率(TDP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已经申请了 DSF 封装热性能-通常需要1到2周的时间才能获得结果。

    与此同时、我一直很好奇、为什么工程师需要对逻辑门进行热处理。  您是否希望通过此器件驱动大量功率?

    此外、您可能会发现此常见问题解答对您有所帮助:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的原因-我是一名为新电路板设计热解决方案的机械工程师。  这样做时、我需要验证电路板上的所有器件是否都保持在其最高结温以下。  为此、我尝试在热模型中包含所有有源组件。  模拟此器件可能不是必需的;但是 、我个人在模拟此器件之前并不知道。   如果数据表提供了最大 的热设计功率和结至环境热阻、我 可能会忽略;但是 、进行仿真总是更安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣-谢谢你的深刻见解!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我希望这些结果能在2月1日前得到。 如果他们早点来,我会再回来的。