This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:CMOS 输入 TR 和 TF 规范,应用手册

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770600/cd4081b-cmos-input-tr-and-tf-specification-app-notes

器件型号:CD4081B

使用 CD4000系列逻辑处理传统产品。

无法找到  有关 CMOS 逻辑系列特性的美国国家半导体应用手册的链接

AN-77、CMOS -理想逻辑系列

《AN-88、CMOS 线性应用》

如果不可用、可以提供这些 应用手册的链接、TI 可以提供等效的?

以前未使用过 CD4000系列、此设计基于异步组合逻辑。

似乎缺少的一个规格是输入信号的 TR 和 TF。

新一代 CMOS 系列、74HCT、 74ACT 、包括此规范。

输入上升和下降时间对于 CMOS CD4000系列是否不重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    恐怕我不知道这些应用手册、因此我不确定等效的内容。

    CD4k 是 CMOS 逻辑系列、因此输入转换速率需要相对较快、但施密特触发输入器件除外。

    我建议尽可能将输入保持在或低于20ns/V、最坏情况下的最大值为100ns/V