This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764930/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108

对于未使用的引脚、有什么建议?(通过上拉或 保持断开连接到 GND 或 Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我建议将未使用的通道(两侧)接地、尽管这不是一项硬性要求。 未使用的通道也可以保持悬空。

    我还强烈建议您观看此视频系列、熟悉 LSF 系列的工作原理: