This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT245:最大输入电压范围的 VCC+0.5V 是否随 VCC 变化?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT245, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768606/sn74act245-does-vcc-0-5v-of-the-maximum-input-voltage-range-vary-with-vcc

器件型号:SN74ACT245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC245A

数据表中最大参数的输入电压范围为-0.5V~VCC+0.5。

当 SN74ACT245的电源电压为0V 时、输入电压为4V、这将损坏芯片?如果是、损坏的后果是什么? 整个芯片是否出现故障或输入引脚是否开路?

在系统中、SN74ACT245使用3.3V 电源。 当系统通电时、当3.3V 电源未启动时、SN74ACT245的输入电压已经为4V。 持续时间约为100ms。 在当前使用中未发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    ABS 最大值表下方的注释提供了一些有用的信息。 这些是应力额定值、因此很有可能发生违反这些规格的损坏。 由于电流将流经二极管、因此很可能会损坏器件的输入 ESD 结构。 注释还指出、如果电流被监控并保持在 Iik 规格以下、则可以超过输入电压范围。 这很可能是您没有发现任何问题的原因。 但是、我不建议在这里使用该器件、因为当它被加电至3.3V 且输入为4V 时、您仍在违反该规范。ID 请改用这里的 SN74LVC245A。 它可以在3.3V 下运行、其输入可耐受5.5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    因为春节假期,我的回答很晚了,很抱歉。

    SN74LVC245A 的输入是否具有正钳位二极管?   绝对最大值表仅提供   负二极管的输入钳位电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    不用担心、我希望您能有一个美好的假期! SN74LVC245A 没有正钳位二极管。 这是使该器件具有5.5V 耐压输入的因素之一。