This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:输入端口侧系统的电流电源能力

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770090/txs0108e-q1-current-supply-capability-of-the-input-port-side-system

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好

应用报告有以下说明。

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SCEA044&fileType=pdf

因此、需要100至200微安的适度直流电流"拉电流"能力、而智能上拉电阻值决定了灌电流能力。

在确认输入端口侧系统的电流供应能力为100至200uA 时是否正确?

此致、

高志林

SCEA044

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    该语句指的是示例应用(SDIO)、该应用需要能够相当快速地在方向之间切换。 为此、驱动 TXS0108-Q1输入的器件需要能够驱动100uA 至200uA 的电流。