This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:VCCA 是否= VCCB?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764509/sn74axc8t245-can-vcca-vccb

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

我们正在研究一个产品变体填充选项、其中我们设置 VCCA = VCCB = 1.8V 以支持不需要电平转换的不同夹层卡(通常我们使用 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V)。  在数据表中、我可以看到 VCCA 相对于 VCCB 没有任何限制。   您能否确认在 VCCA = VCCB 的情况下使用此器件是否正常?  此外、这是否适用于 AVC 系列电平转换器?  我们目前正在该系列中使用4位器件、因为 AXC 系列似乎没有4位器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正确- VCCA 相对于 VCCB 没有限制。 每个电源都可以独立为任何有效值、包括相同的值。  AVC 系列也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们最近发布了4位 AXC 器件 SN74AXC4T245。
    www.ti.com/.../sn74axc4t245