This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104有时在上电后不工作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/769752/txb0104-txb0104-sometimes-after-power-up-not-working

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0206A

尊敬的专家:

我对用于转换5V <-> 3.3V 电压以将 MCU ATMEGA1284P 连接到 SD 卡的 TXB0104有问题。 请参阅原理图的附件部分。
加电后、TXB0104通常不起作用。 在上电500ms 后,我使用一个小晶体管来控制 OE,以切换到高电平(3.3V),这似乎是很长时间的,以获得稳定的 VCCA 和 VCCB。 我´m 应该可以通过 MCU 的5V 逻辑直接驱动 OE、因为 OE 输入可耐受5V 电压、但我不确定。 OE 由3.9K 电阻下拉。 在 OE 设为高电平之前、SPI 接口被初始化

问题是为什么 TXB0104在上电后通常不工作??

非常感谢您的所有意见。

此致
Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是对 OE 的一个关注:

    在数据表第10章中:
    '为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器接地、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。'
    这意味着我必须确保 VCCA 和 VCCB 稳定、OE 可被设定为高电平、因此需要一个时间。

    SCEA043–2010年3月应用报告第4章:
    '如果应用不需要输出使能控制、OE 引脚应连接至 VCCA 电源。'
    -这意味着到 VCCA 的简单接线将起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T1应该是 PNP。 但您只需将 OE 直接连接到 MCU。

    但是、您是否确定 TXB 转换器与 SD 卡的电气特性兼容? TI 生产专用 SD 卡转换器(例如 TXS0206A)、但不适用于5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的意见。

    我´sn´t 了 TXS0206A、但它很难获得、最高仅为3.3V (我需要5V 用于其它逻辑器件)、DSBGA 尺寸我无法在 PCB 上实现。 我将尝试使用与 TXB0104引脚兼容的 TXS0104。

    至少我不想驱动 OE explicite。 最好的情况是将其连接到 VCCA。 ´m、我对数据表和应用报告感到困惑、该报告提供了关于如何为我的观点提供 OE 的完整信息。

    ´s 连接 SD 卡、通常无需使用自动双向电平转换器。 但 TXB0104的外形尺寸很好,我的第一种方法是,我不关心方向,因此也不关心 PCB 布线的引脚布局...

    因此、我想知道 TXB0104有时无法工作的确切原因是什么。 在我的原理图中、自动方向开关似乎无法正常工作。 但我不知道该怎么做...

    一个选项可以是固定驱动器的方向、但如何执行此操作?


    此致
    Karsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 OE 直接连接至 VCC。 只有在加电时实际需要所有引脚都具有高阻抗时、才需要从 MCU 驱动它。

    TXB 通过具有故意使输出驱动器变弱来实现自动方向感应、这些驱动器始终处于活动状态。 这意味着其他器件需要有足够的驱动强度来覆盖 TXB、并且 TXB 不能覆盖大多数上拉/下拉电阻器。

    如果您的信号是单向的、请使用 单向或方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    一如既往地感谢您的宝贵意见。

     Karsten、

    OE 可直接连接至 Vcca 电源。 由于它们具有过压容限、因此也可以连接到 Vccb、以便在器件加电后始终启用该器件。

    数据表仅在上电/断电期间 IO 端口处于高阻抗状态时建议使用下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:
    感谢您澄清 OE 可直接与 VCCB 相连。 这使得事情变得非常容易。
    我将再次尝试 TXB、希望 SD 卡´s 能够驱动弱缓冲区。 否则、我将尝试使用 TXS 或单向转换器。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karsten、

    请告诉我们这是如何实现的。