This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:因噪声引起的故障

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770049/txs0108e-q1-malfunction-due-to-noise

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好

当输出电压由于噪声的影响而降至阈值以下时,是否存在大电流流动的可能性?

如果发生这种情况,是否有对策?
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我假设您所谈论的是输出电压低于-0.5V 时的情形(如果我错了、请更正我)。 在这种情况下、是的、大量电流可以流过器件。 但是、如果您查看 Abs 最大值表下方、您将看到一条注释、指出如果未超出输出钳位电流(Iok)、则可能会超出输出电压限制。 添加串联电阻器将是限制此电流的简单方法。