This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:VIL / VOL spce?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763963/lsf0108-q1-vil-vol-spce

器件型号:LSF0108-Q1

大家好、

对于 LSF0108-Q1、 数据表中似乎没有 VIL/VOL 规格。 没有 这种间谍是有什么原因吗?

您能告诉我每个电压的规格吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我强烈建议您观看此视频系列、了解 LSF 系列转换器的工作原理: training.ti.com/TLM-LSF-Intro

    我认为这也将回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam Lee:

    请参阅应用手册、了解影响 LSF 器件电压的因素。

    VOL 与器件导通 FET 上的 VIL + IR 压降成正比。 LSF 是无源转换器件、不是真正的缓冲器、因此缓冲器的 VIH/VIL 规格不适用。

    您知道应用用例吗? 接口、数据速率以及您可以提供的任何其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。 该应用程序是 Qualcom 平台的音响主机、但我还没有详细的信息。

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Sam。
    请在您提供更多详细信息后通知我们、您也可以直接向我们发送电子邮件。