This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:添加上拉或下拉电阻器时 VOL、VOH 的计算方法

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770106/txs0108e-q1-on-calculation-method-of-vol-voh-when-adding-pull-up-or-pull-down-resistor

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好

应用报告有以下说明。

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SCEA044&fileType=pdf

必须选择足够大的 RPU 或 RPD、以确保转换器输出端口具有足够的 VOH 和 VOL 电平。

请告诉我上拉和下拉时 VOH 和 VOL 的计算公式。

我理解以下内容。

下拉 :VOH=Vccx * RPD/(RPD+4K)

此致、

高志林

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    下面的应用报告涵盖了这个主题、请参考它、并告诉我是否还有其他可以为您提供帮助的内容。

    www.ti.com/.../scea054a.pdf