This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:有关 Vcc &lt 的其他注意事项的问题;= Vccb

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764090/txb0304-question-on-additional-care-about-vcc-vccb

器件型号:TXB0304

您好!

我参考了下表中有关自动方向感应转换器件的常见问题解答 E2E 帖子、并希望在其中一个公告中得到一些澄清。  

下面是 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/719537

我想更好地了解 TXB 器件的额外注意、其中 Vcc <= Vccb。  Vcc 是否指 Vcca、因为 OE 引脚连接到 Vcca?  

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    是的、这应该是幻灯片上的"Vcca <= Vccb"。 我将在早上请我们的翻译专家来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您参阅常见问题解答、我希望它对您有所帮助。
    是的、TXB010x 系列要求 Vcca 小于或等于 Vccb。 我将更新此常见问题解答。
    但是、对于这里的问题、TXB0304器件不具有此限制。 两个电压轨完全可配置为0.9至3.6V 范围内的电压、彼此独立。
    如果您需要其他信息、请告诉我。