This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:结至外壳热阻值、以及组件的最高结温

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764140/sn74ahc1g09-junction-to-case-thermal-resistance-value-and-the-max-junction-temperature-of-the-component

器件型号:SN74AHC1G09

结至外壳热阻值和组件的最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuqin、您好!
    所有标准逻辑器件的最高结温都是150C --这里有一个关于这个主题的常见问题解答: e2e.ti.com/.../716186

    对于结至外壳热阻、我必须向我们的内部热建模团队提交申请。 最多需要两周时间才能获得结果。

    出于好奇、您为什么需要该值? AHC1G09将无法吸收足够的功率以使温度大幅升高(至少在您损坏它之前不会增加)... 是否有一些我不知道的特殊用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shuqin、

    我上次发布时没有注意到、但您没有提供封装。  

    我已经在热性能数据库中找到了2个封装:

    封装  

    封装 Rθjc Ω(顶部)
    DCK 92.7°C/W
    dBV 160.3°C/W

    仅供参考、如果该器件以10MHz、5.5V 的频率运行、驱动重负载(70pF)、功耗将为:

    P_STATIC (max)= V_CC * I_CC (max)= 5.5 * 20uA = 110uW

    P_DYNAMIC =(1/2)*(C_L + C_PD)* F * V_CC^2 = 0.5 *(70+5pF)* 10MHz * 5.5^2 = 11.34mW

    1/2来自开漏器件。 没有正极侧驱动器、因此功率是正常 CMOS 驱动器的一半。

    因此、露天环境中的预期温度升高(使用  RθJA = 252 C/W)将为0.01134 * 252 = 2.86 C .... 这实际上并不多。 正如我说过的-这不是一个电力输送器件。