This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7447A:具有低电平有效输出的替代产品

Guru**** 2986930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7447A, SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/769887/sn7447a-alternative-that-has-active-low-output

器件型号:SN7447A
主题中讨论的其他器件: SN74HC595

您好!

我想知道 SN7447A 的替代产品是否具有用于七段显示器的低电平有效输出? 我正在寻找一个 IC 来驱动共阳极七段显示屏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    我不知道某个部件是这样工作的。

    现代系统通常使用 SN74HC595之类的移位寄存器、而不是 BCD 转7段解码器、这为它们提供了更大的灵活性和更少的数据线。