This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125-Q1:延迟时间:TPLH-tpHL

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/769363/sn74ahc125-q1-delay-time-tplh-tphl

器件型号:SN74AHC125-Q1

大家好、团队、

我对 SN74AHC125-Q1的延迟时间有疑问。

开关特性上的 tPLH 和 tpHL 变化范围看起来是一样的。
这是否意味着这两个传感器都可以改变到相同的方向?
我希望|TPLH-tpHL |~=0以保持从输入到输出的信号占空比。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《了解和解释标准逻辑器件数据表》(SZZA036)的第4.9.15节规定:

    TSK (l)限制偏斜

    […]
    以下之间的差异:tPLH 和 tPHL 的最大指定值中的较大者以及 tPLH 和 tPHL 的最小指定值中的较小者。 不会直接在器件上观察到限制偏差、而是根据数据表中的 tPLH 和 tPHL 限值计算得出。 tsk (l)为设计人员量化整个电源电压、温度、输出负载和其他指定工作条件范围内的运行导致的传播延迟时间变化量。 因此、tsk (l)也会考虑工艺变化。

    此说明意味着|tPLH−tPHL|不能被期望始终为零。

    从更技术性的角度来看: 输出晶体管的设计是对称的(如果 我已经正确识别了它们、它们在这个裸片快照中看起来就是这样)、但无法保证各种运行条件以完全相同的方式影响 N 沟道和 P 沟道 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答。
    如果需要进一步讨论、我会给您发送一封电子邮件。

    此致、
    新亚·索本