This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:下冲

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764352/sn74vmeh22501a-undershoot

器件型号:SN74VMEH22501A

尊敬的团队:

目前、我正在分析使用 SN74VMEH22501A 器件的 VME 总线、并看到一些下冲上升到-0.85V
根据数据表的绝对最大额定值、它可能会高达-0.5V、除非观察到钳位电流额定值。
那么、如果是这样、是否可以针对几个 NS 进入-1V、从而可以接受-0.85V 的 wq?

此致、
Arjan Timmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjan、

    如上所述、建议在过冲期间限制电流。 串联阻尼电阻可限制过冲并限制电流。 几 ns 的瞬态电压不会在内部损坏二极管。
    请参阅下面的常见问题解答应用手册第13页:
    www.ti.com/.../slyy153.pdf