This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:首先是上电序列 VCCB、然后是 VCCA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74ALVC164245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768704/sn74lvc16t245-power-up-sequence-vccb-first-vcca-second

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74ALVC164245SN74AXC8T245

您好!

 如果 VCCB 侧先上电、然后 VCCA 再加电、SN74LVC16T245是否没有问题。 在这种情况下、由于 VCCA 尚未上电、OE 在上电时可能较低。

 我们讨论了 SN74ALVC164245的电源序列限制。 这种限制不适合我们的电路板、会成为问题。

请让我确认这一点。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣敏弘

    请确认您的应用中使用的是哪种器件? 是 SN74LVC16T245还是 SN74ALVC164245?
    不遵循数据表中给出的电源建议不会导致器件本身出现问题或可靠性问题。 系统级问题需要单独解决(如果有)。 建议在加电/断电期间禁用输出并将输入/输出接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao-San、您好!
    我们使用 SN74ALVC16245时发现了一个问题、猜测原因是不遵循上电顺序。 这是不确定的。
    为了避免这一问题、我们考虑使用 SN74LVC16T245、该器件似乎没有上电序列。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    使用的电压电平是多少?

    是否可以使用经验证具有无毛刺脉冲电源定序的 SN74AXC8T245、如应用手册中所示?

    www.ti.com/.../scea058a.pdf

    LVC 器件的电源序列没有硬性要求。 根据系统要求、可以根据需要进行修改。 我建议在为器件加电时对两个 IO 端口进行预断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao-San、您好!

    请让我们离线讨论。 我将向您介绍原理图和问题。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、谢谢你、Shan Shihiro。