This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:如何设置从 A 到 B 的数据传输?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763291/sn74lvc16t245-how-to-set-data-transmission-from-a-to-b

器件型号:SN74LVC16T245

我将 SN74LVC16T245用作电平转换器(3.3V 至5V)。 数据流应该是从 A 到 B 的、但它不起作用。 下面是相同的原理图。

请建议更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    从原理图中可以看出 DIR 设置没有任何问题。 尽管如此、我想指出的是、DIR 以 Vcca 电压电平为基准、但具有过压耐受性、可连接到 Vccb。

    您在范围内看到了什么? 是否已组装所有上拉和下拉电阻器、信号是漏极开路还是推挽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是仅在单个器件还是多个器件上可见的? 如果是单个器件、请尝试不同的器件以查看这种可重复性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在正在工作。 硬件连接出现问题。