This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:SN74AHC245QPWR 的输入阻抗是多少

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760901/sn74ahc245-what-is-the-input-impedance-of-sn74ahc245qpwr

器件型号:SN74AHC245

 SN74AHC245QPWR 的输入阻抗是多少?  当我在输入端放置 RC 滤波器(100 Ω+1nF)时。 输入信号的高电平和低电平为5V 和0V。 但我只能在电阻器后面看到4.1V 电压。 因此、我想知道是否可以在输入引脚上添加 RC 滤波器。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yango、

    输入为高阻抗。 有一个输入泄漏规格、显示了流入或流出器件的最大电流。 由于另一个原因、我不建议在输入端使用滤波器。 这是因为、它会减慢输入端的上升和下降时间、这很可能会违反输入转换规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。

    我仍然不理解您提到的 RC 滤波器和泄漏规格以及输入转换规格之间的连接。 您能否举个例子或解释更多详细信息?

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    以下是我在数据表中讨论的规格:

    输入转换速率

    输入泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    谢谢、但如果输入阻抗较高、它仍然无法解释100欧姆电阻器上的压降。  

    我知道这两个 SPE、我想向您学习的是 RC 滤波器如何对它们产生影响。 如果添加 RC 滤波器、会发生什么情况?

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、


    我能否获得原理图和示波器测量结果以更好地帮助我进行调试? RC 滤波器将降低转换速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)