This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 SN74LV1T17#39数据表

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17, SN74LV1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768638/about-of-sn74lv1t17-s-datasheet

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T17SN74LV1T32

尊敬的所有人:

 您是否介意询问 SN74LV1T17?

 

我研究了 SN74LV1T17以回答客户的问题。

但是、我找不到 SN74LV1T17的数据表。

请告诉我 SN74LV1T17的数据表在哪里?

 

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    我们没有该器件、这就是您找不到该器件的数据表的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yu Ohta、

    如果您是指 SN74AUP1T17器件、
    系统要求是什么? 我可能能够为它推荐更合适的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="迪伦 哈伯德"]我们没有该设备[/quot]

    然后、在 SN74LV1T32数据表中编写该表的人对…有点太热情