This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125APWR 热性能数据

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768587/sn74lvc125a-sn74lvc125apwr-thermal-data

器件型号:SN74LVC125A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮   我们提供 SN74LVC125APWR 热性能数据吗?

RJC (oC/W)

RJB (oC/W)

RJA (oC/W)

TC
规格 (OC)

TJ
规格 (OC)

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    以下是您需要的热性能数据:

    TJ 最大值- 150 C
    RJC - 55.4 C/W
    RJB - 72 C/W
    RJA - 130.3 C/W


    我不能完全确定 TC 需要什么。 我假设外壳的温带与结温和结温热阻抗有关。