This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A-Q1:未使用通道的共享下拉电阻器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763811/sn74hc573a-q1-shared-pull-down-resistor-for-unused-channels

器件型号:SN74HC573A-Q1

您好!

我正在支持客户使用 TI SN74HC573A-Q1进行设计。 众所周知、所有未使用的输入端子应连接到 VCC 或 GND 以确定每个通道的状态。 可以使用单个电阻器将所有未使用的 D 端子下拉至 GND 吗?

我认为、如果所有 D 输入都是内部纯 CMOS 门并且没有电流从 D 端子拉出、这将会起作用。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需使用电阻器、所有未使用的输入均可直接接地。