This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:C1电容器

Guru**** 2588075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763244/cd4046b-c1-capacitor

器件型号:CD4046B

你(们)好

根据数据表、外部元件存在一些限制、如下所示。

如果 C1等组件小于超出范围(例如100pF 5V 或50pF 10V)它关注的是什么? (这会对什么产生影响?)

C1的用途是什么? 我想 C1是 VCO 的谐振电路。 因此、我认为 C1可能会受到 VCO 频率范围的影响。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!
    是的、C1会影响 VCO 的频率。 有关与频率相关的组件值的详细信息、请参阅图4至图7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。
    外部组件的范围是多少?
    该范围是否仅保证数据表上的规格?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    给出的范围保证了振荡器的稳定性。 我不知道该器件是否能够与给定值之外的值配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    谢谢!