This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVC2T45

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762564/sn74avc2t45-sn74avc2t45

器件型号:SN74AVC2T45

您好!

当电源 VCCA 和 VCCB 均无电源时、该器件的 I/O 状态是什么。  器件是否允许任何泄漏路径?

谢谢
Kamesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    AVC2T45支持 Ioff 局部断电模式或 Vcc 隔离、其中一个或两个电源都保持0V 时、IO 端口处于高阻态。

    数据表中的电气规格列出了 Ioff 泄漏电流数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    数据表中提到的是或仅限。 是否确定当两个电源都不在时,I/O 将处于高阻抗状态

    谢谢

    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    一个或两个电源断电可确保 Ioff Vcc 隔离。