This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763255/sn74aup1t34-sn74aup1t34

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45

我想在额定温度下以4.2V 的电压运行该部件。  由于我仅在非常慢的开关频率 (即小于1Hz)下工作 、我能否在4.2V 下驱动此电压?  两个电源轨的电压是1.8伏?

汽车使用

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steprog、

    根据建议的工作条件、该器件的额定工作电压不是4.2V。 无法保证任何电气规格。

    尽管如此、由于输入端的绝对最大额定电压为4.6V、器件可能不会损坏。

    如果两个电源轨都处于1.8V、则没有转换、您是否可以考虑使用符合5.5V 工作电压要求的 SN74LVC1T45等其他器件?