This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未知的8引脚 DIP

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763247/unknown-8-pin-dip

主题中讨论的其他器件:OP07

我遇到了一个板、我不知道它来自什么、但它上面有一个8引脚 DIP、我无法识别它。 它上面确实有一些数字、如下所示、它有 TI 符号后跟44D7N7M、然后在下面是9P07DP。

我一直在努力追踪这些数字,但没有任何运气。 如果可能、数据表会很好。

非常感谢 Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    TI 器件标识查找工具 http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline 可用于查找器件类型。 44D7N7M 是日期/批次代码/mfg。 位置信息。 9P07DP 应识别器件类型、但在查找工具中不会产生任何结果。 不过、OP07DP 确实会产生结果、并指向8引脚 DIP 封装 OP07。 请仔细检查标记、以查看"9"是否实际上是"O"。