This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:单电平转换器器件与#39;s 比较

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LV1T126, SN74LV1T125, SN74LV1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762129/sn74lv1t34-single-level-shifter-device-s-comparison

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T126、 SN74LV1T125、 SN74LV1T04

大家好、

您能告诉我以下4个单电平转换器之间的差异吗?\

SN74LV1T34
SN74LV1T126
SN74LV1T125
SN74LV1T04

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takshi-San:

    所有这些器件都是 LV1T 系列中的单通道单向单电源电平转换器、支持从1.65V 转换到5.5V。

    1T34是一个缓冲器

    1T126/125是具有三态输出的缓冲器。

    1T04是一款逆变器。

    请告知我们您的应用用例、以建议使用任何其他电平转换器。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    感谢您对此问题的快速回复!

    很抱歉,我还有两个问题。
    1T125和1T126之间的区别是什么?
    2.是否可以在输出侧连接下拉电阻器以实现初始逻辑? 如果是、可以接受多大?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takashi San:

    1T125具有低电平有效 OE 引脚、1T126具有高电平有效 OE 引脚。
    可以在输出端连接一个外部下拉电阻器。 电阻器的大小需要确保器件在激活后能够轻松克服。 通常情况下、10k 下拉电阻器应该良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    谢谢! 我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa