This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD74HC221:请求可能已淘汰器件的 TINA SPICE 模型或等效产品

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4035B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763168/tina-spice-cd74hc221-requesting-tina-spice-models-or-equivalents-for-possibly-obsolete-parts

器件型号:CD74HC221
主题中讨论的其他器件:TINA-TICD4035B

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我正在为以下器件请求有关 TINA SPICE 模型的信息(或对可能的等效器件提出建议):

74HC221 -(我在 TINA 中唯一能找到的多谐振荡器是74121)

CD4035 -(一个非常奇怪的移位寄存器)

模拟器件 AD7819 -(8位并行输出、单通道 SAR ADC)

我正尝试从20世纪80年代的一个旧原理图中复制一个模拟、用于教育目的。

非常感谢。

James Suttles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    我们目前没有适用于任何 CMOS 单稳多谐振荡器(如 HC221)的 PSpice 模型。 我们建议使用此类器件进行原型设计、而不是仿真。 这是由于非线性因子(K)是连接电容器值的函数。 PSpice Just Plain Out 不支持基于与其相连的无源器件修改模型。 我们已经为一项可能的工作做了一段时间、但今年不可能有这样的工作。

    对于 CD4035B 等移位寄存器、我们也有类似的问题。 PSpice 对移位寄存器的内部进行建模非常密集、因为它不支持数字电路。 理想情况下、我们将创建一个具有模拟输入、数字内核和模拟输出的模型。 不幸的是、这只是我们尚未能实现的目标。 同样、我们正在努力解决问题、但在不久的将来、我们可能不会看到结果。

    我不支持 SAR ADC for TI --如果您对 PSpice 模型有疑问,我建议您创建一个新的帖子,并使用合适的 TI 器件型号查找合适的团队来回答。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maier 先生

    非常感谢您的快速回复。 我知道 SPICE 仿真器的一些问题
    所具有的功能。 但是,我不知道涉及的更大问题。 再次感谢您的参与
    您的帮助。 James Suttles