This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:断电期间的输出状态

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762993/sn74ac08-the-output-state-during-powered-off

器件型号:SN74AC08

你(们)好

 SN74AC08在断电期间的输出状态是什么?

这是开路还是下拉?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!
    SN74AC08是一款标准 CMOS 器件、需要电源才能将输出驱动为高电平或低电平。

    如果电源为0V、则输出不会驱动为高电平或低电平、但从 GND 到输出以及从输出到 Vcc 的二极管会影响输出端的任何信号。 此外、输出端的任何信号都可以通过正二极管对器件进行反向供电。